This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:音调在输出电压上的位置

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848572/tps65233-the-position-of-the-tone-on-the-output-voltage

器件型号:TPS65233

降级:

当系统通电时、输出电压上的音调位置在 Vout 的中间、如数据表所述。

当我们切换到低局部频率点以停止22K 信号、然后切换回高局部频率点时 、输出电压上的音调如下:

电压不处于中间模式。 请帮您检查原因吗? 谢谢!

 软件如下所示:

u8RegVal |=(0x1 <<7);
  TI_WriteReg (pstParam、TPS65233_CTRL_0、u8RegVal);

       /*启用外部音调模式*/
       TI_ReadReg (pstParam、TPS65233_CTRL_0、&u8RegVal);
       u8RegVal &=~(0x3 <<4);
       u8RegVal &=~(0x7 <<0);
       u8RegVal |=(0x1 <<5);
       TI_WriteReg (pstParam、TPS65233_CTRL_0、u8RegVal);

       /*电流限制600mA 由内部寄存器设定*/
       TI_ReadReg (pstParam、TPS65233_CTRL_1、&u8RegVal);
       u8RegVal &=~(0x3 <<1);
       u8RegVal |=(0x1 <<1);
       u8RegVal &=~(0x01);
       TI_WriteReg (pstParam、TPS65233_CTRL_1、u8RegVal);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cary

    请同时探测 EXTM 和 TONE 信号、并检查 EXTM 信号上是否存在窄脉冲或噪声。