This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ76930 + 78350

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778490/bq78350-r1-bq76930-78350

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76930EVMBQ76930BQ78350

您好!

  使用 BQ76930EVM 设置10节电池、

  OCC 阈值设置-10000mA、延迟6秒。

  ASCDL、ASCD、AOLDL、AOLD、OCDL、 AFE_OVRD  ----   全部禁用

  每次负载电流超过8A 时、DCHG FET 关断、所有其他位寄存器保持不变。

  有时负载火花会导致同样的问题,它似乎是由短路保护引起的, 我如何才能找出它?

此致!

Andrew

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您能否发送数据闪存设置(单击"Data Memory"屏幕上的"Export"按钮并保存.gg 文件)? 此外、如果您能够收集此事件的日志、它将有助于查看发生的情况。 您可以通过单击"Start Log"按钮从"Register"屏幕执行此操作。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

     非常感谢您的快速响应!

     请注意 attache 文件。

    谢谢!

    周末愉快!

    此致!

    Andrew

      

      e2e.ti.com/.../2502.spark.loge2e.ti.com/.../4555.spark2.loge2e.ti.com/.../8787.currentCut.loge2e.ti.com/.../bq78350_5F00_R1_5F00_fromDevice.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我有点困惑。 我加载了您发送的文件、看起来 OCC 保护设置为5200mA (而不是10000mA)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    抱歉,我的输入错误,我是指 OCD,现在所有的问题都是放电截止低于 OCD 设置,寄存器也不显示其截止的原因。

    OCC 意味着过流变化、对吧? 我认为此设置不会导致我的放电截止问题。

    您可以看到,在此测试期间,OCD 阈值设置为-11000mA。

    您是否认为短路保护设置会导致该问题?

    感谢您的帮助!

    此致
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我检查了您的设置、并使用 EVM 上的这些设置进行了测试。 我无法重复这一情况。 如果我超过 OCD 阈值、寄存器中的"XDSG"和"OCD"位将变为高电平、DSG FET 将被禁用。 如果我将电流恢复到较低的值、FET 将重新导通、其他位将返回其正常状态。

    您能否捕获此事件的日志文件? 要捕获日志文件、请单击"Registers"页面顶部的"Start Log"按钮:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     我已经附加了3个日志文件、通过 SPARK 切断了2个案例、一个大约8A 的切断

    此致

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I 总共附加了4个文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    好的、我现在看到了这些文件。 日志文件未显示 DSG FET 关断的任何原因。

    BQ76930故障保护可能会禁用 DSG FET。 您已禁用 ASCDL、ASCD、AOLDL、AOLD、OCDL、 AFE_OVRD。 但无法禁用 AOLD 和 ASCD 检测。 阈值由 BQ78350-R1配置(请参阅 AOLD 阈值设置)。 不过、我不确定为什么在故障清除后 FET 不会再次启用。

    AOLD 的设置为61mV。 如果在检测电阻器上检测到61mV、DSG FET 将打开。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    谢谢

    但是、对于电流分流器、61mV 为0.0.1欧姆、61A 限值似乎无法达到。

    我将尝试增加 AOLD 限制及其延迟。

    此致!
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您可以尝试启用 BQ78350中的 AOLD 和 ASCD 位。 由于 BQ76930器件无法禁用此功能、因此我不确定禁用此位对 BQ78350的影响是什么。 我想知道它是否会阻止 BQ78350设置 AOLD 阈值。 BQ76930的默认阈值为8mV -我认为这将解释您看到 DSG FET 在8A 放电电流下关断的原因。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    你有更新吗? 您是否能够解决您看到的问题?

    谢谢、
    Matt