This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用非隔离式升压转换器时的计算方法

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847593/ucc28950-how-to-calculation-when-using-for-no-isolated-boost-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好、E2E、

我们的客户已计划将 UCC28950用于新产品。 该产品是 DC35V 输入、DC300V/10A 输出、不是隔离式升压转换器。
他们尝试使用下载的文件来计算非隔离式升压转换器。 但是、计算结果似乎不是很好。

问题、
 - 计算文件是否不适合设计非隔离式升压转换器?
 - TI 是否可以为使用 UCC28950的升压转换器提供任何设计方法?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    1、该计算应适用于非隔离式升压转换器。

    2、UCC28950是 PSFB 电路的控制器。 升压转换器没有解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss

    感谢您的评论。

    让我更详细地解释一下这个问题。

    我们的客户正在使用 Excel 文件(www.ti.com/.../sluc222) 进行设计、
    但似乎不包括升压设计(我还检查了此 Excel 文件、发现当我将变压器匝数比设置为小于1时、计算结果变为异常值。

    我认为我们将能够根据变压器匝数比实现具有 FSFB 电路的升压转换器。
    如果您与我们分享涵盖升压设计的类似计算文件、我们将不胜感激。
    或任何其他建议也将不胜感激。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUH、

    TI 不建议在升压转换器设计中使用 UCC28951计算器。

    遗憾的是、我在 HVP 的产品线中找不到随计算器一起提供的升压控制器。   如果客户只想计算升压转换器级中的主要参数、可以参阅以下两篇文章。

    http://www.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf 

    http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf 

    此致、

    Teng