This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:TPS61070很容易损坏、不知道原因

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847402/tps61070-the-tps61070-is-getting-damaged-very-easily-don-t-know-the-reason

器件型号:TPS61070

您好!

我在我的设计中将 TPS61070DDCR 用作5.5V 电源稳压器 IC。 输入电压由锂聚合物电池提供、电源电压范围为3.0V 至4.2V、输出电压为5.5V、输出电流小于50mA。 该稳压器在几天内工作正常、因此它将因输出电压低于4V 而受损、最终会发生短路。 当我检查时、IC 上出现的温度最高为60摄氏度。 负载为 LCoS 显示屏、如果我从焊盘上断开 TPS61070、显示屏将以2.7V 电压反向驱动5.5V 电源轨。 我找不到出现此问题的任何原因、请帮助我找到损坏 IC 的原因? 我将此帖子附加稳压器的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin、

    请测量 SW 和 GND 引脚之间的阻抗、我猜此引脚会因 SW 电压尖峰而受损

    请分享您的布局、C6应靠近 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin:

    感谢您的提问。 我想知道您制作了多少个电路板、以及问题发生了多少次。

    如果问题不 是意外的 、请与我分享电感的布局和器件型号。

    此外,我不清楚这句话:“负载是 LCOS 显示屏,如果我从  焊垫上焊开 TPS61070,显示屏将以2.7V 的电压反向驱动5.5V 电源轨。” 2.7V 电压轨在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的答复。 使用万用表测量 SW 和 GND 两端的阻抗为43欧姆(受损 IC 的阻抗)。 我要将布局图与此帖子连接、请检查它们?

    由于负载小得多、SW 电压尖峰会损坏 IC 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miniqiu、

    感谢你的答复。 此问题最多会损坏10块电路板、每个电路板都存在此问题、并非意外问题。 我将此帖子附加布局、您能检查一下吗?

    此外,我不清楚这句话:“负载是 LCOS 显示屏,如果我从  焊垫上焊开 TPS61070,显示屏将以2.7V 的电压反向驱动5.5V 电源轨。” 2.7V 电压轨在哪里?

    ANS:TPS61070只有一个负载可供驱动、它是一个显示屏。 显示屏还有一个1.5V 电源、因此当我从其焊盘上拆下损坏的 IC 并仅使用1.5V 打开显示屏时、显示屏将5.5V 从零驱动至2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin、

    该器件应被高 SW 电压尖峰损坏。 输出电容器的放置和布线不好。 请按照数据表中的建议修改布局。 此外,在 SW 引脚中添加 RC 缓冲器以减少峰值(https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢你的答复。 是否有任何其他方法可以在不更改布局的情况下解决该问题、因为电路板非常复杂、更改布局和制造新电路板的成本相当高。 如果有任何方法可以在不更改布局的情况下实现它、那么它将对我们大有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin、

    系统板的状态是什么? 这是您的最终 PCB 吗?

    您可以添加缓冲电路(一个电阻器和一个电容器)来解决电流板中的问题、从而使整个系统能够工作。 然后在您的下一个 PCB 中修改该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 李嘉柏:

    该板大约是最终版本。 我将检查是否可以在设计中添加缓冲器。 在设计此电路板之前、我已经在 Webench 中仿真了电路、在设计中没有发现任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin M、

    该行为与未在仿真中建模的布局相关。