This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在不充电时使用 TS

Guru**** 2812355 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779581/bq24040-using-ts-when-not-charging

器件型号:BQ24040

您好!  

我们有 BQ24040偏置10K NTC 并连接到 MCU 上的 ADC 输入端。

两个问题:

TS 偏置电流是否仅在电源正常后打开、或者是否定期偏置 TS 引脚以查看是否存在?

如果我们想在不充电时读取 NTC 的温度、是否可以通过某种方式强制打开50uA 偏置电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将在今天晚些时候发送更新。
    低于 UVLO 时、TS 电流源关闭、但在许多情况下仍保持开启状态。
    您计划在不考虑充电的情况下使用它、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    是的、即使没有 VIN、也希望能够测量 NTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们可以在离线的情况下讨论这个问题--我将与你联系。
    您需要更深入地了解您的系统。