This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:将电阻器更改为 PTC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779921/bq28z610-change-resistor-to-ptc

器件型号:BQ28Z610

大家好、

符合防爆安全要求。 PACK、VC1和 VC2的串联电阻体积过大。 为了降低原稿的体积,我们打算做以下更改:

1、PACK 的电阻改为与50mA PTC 串联的2.2欧姆(PTC 冷电阻约为4欧姆)

2.将 VC2的电阻改为与50mA PTC 串联的2.2欧姆(PTC 冷电阻约为4欧姆)

此外、为了避免电池过度放电、当电池电压低于6.0V 时、在 VC2脚部增加了一个可控开关。 切断 VC2的电源、使电量调节器进入节能模式。

进行这些更改后、对 BQ28Z610的工作有什么影响? 如果有任何影响、是否可以通过软件纠正? 下面是 shcamatic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计可以解决几个需要注意的问题

    您的 PTC 必须在0至80或100°C 之间具有非常高的线性度。 这是因为 VC2也是电池平衡输入。 平衡计时器的计算取决于使用的外部电阻。
    2.电量监测可能略有变化、但这实际上不应影响正常温度下的电量、但固件无法对其进行校正、因为它假定电路是静态的。 如果您的工作温度范围是-10至50C、您通常应该是可以的。
    3.选择可处理电池平衡电流且由于电池平衡电流不会发热的 PTC
    4.如果您想在6V 时切断电源、请确保您的端接电压至少为6200mV 或6400mV。