This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:输出电压下的电容器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847770/tps562201-capacitor-at-vout

器件型号:TPS562201

您好!  

TPS562201EVM 用户指南显示以下原理图

您可以支持以下问题吗?

 1. C8的含义是什么?
2.如何计算 C8?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nagata、

    C8是前馈电容器、用于增加带宽和相位裕度。 您可以参阅以下应用手册。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    非常感谢您的支持。

    您能不能让我确认哪种公式对于馈送电容器应该很有用?

    我相信您应用手册第7页中的(6)公式对计算很有用。 正确吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考公式(14)或以下文件。 这更容易。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54335a.pdf

    但最好选择50pF -150pF 之间的值。 此外、您还可以移除该电容器、这是不 需要的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我计算 TPS562201EVM 的 CF 值作为试用值。

    结果为0.16pF、但电路板使用10pF。 您如何计算 EVM 的10pF?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPS562201EVM.xlsx

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    f_noCff 是不带 CFF 的交叉频率、不是通过公式(5)计算得出的值。 我认为10pF 不是合适的值。

    肖恩