请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQSTUDIO
尊敬的 Sirs:
我是 Carlos Sánchez á lez、Celestica Spain 的硬件开发商。
我们正在使用 BQ40z60 BMS 开发产品。 为了评估 BMS、我们购买了 BQ40z60-578和 EV2300并下载了 BQStudio。
我们与 BQ40z60进行通信、没问题。
我们可以切换 MOSFET 和 切换 LED。 但我们无法开始电池充电。
电池和2400mAh 的4S1P 锂离子电池连接在4P.1N 端子中、并将24V 电源连接到 VAC-PGND 输入端。 系统能够测量电池电量、如后面所示。
我们已检查 ACFET、DSG、CHG FET 及其是否已启用。 但充电器不起作用。 在这里、我发布和屏幕截图并上传我们的设置。 有什么想法吗? 或者部件是否有缺陷?
非常感谢您的参与。
此致、
Carlos