This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:请帮助检查 SCH

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779142/tps40057-please-help-to-check-the-sch

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:LM25145

降级器、

客户要求:输入12 ~ 60V、输出4V20A、请检查原理图。

谢谢你。 期待您的回答和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    很抱歉耽误你的时间。 我将在几个小时内查看并作出响应。 感谢您的耐心等待。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    您说客户需要高达60V 的输入。 此部件的工作电压高达40V。 您将需要此应用的新器件。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    以下是 符合您的规格的器件列表。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    抱歉、我的错误是 DC12V~36V、而不是60V、请帮助检查 SCH。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    如果设计周期还很早、我建议使用 LM25145。 LM25145具有 WEBENCH、可提供设计帮助和其他优势。 但假设您坚持使用 TPS40057、我的原理图如下所示:

    • L 可降至3.6uH 或更高。
    • 检查输入和输出电容器的 ESR。 您可能还需要一些陶瓷电容器。
    • 将 VIN 电容增加到1uF 并将其放置在靠近引脚的位置、以便从 VIN 引脚-->电容--> PGND 引脚创建一个小环路
    • 升压电容器应增加至0.1uF
    • 确保 TPS40057能够驱动所选的 FET。
    • 将 BP5电容增加到1uF
    • 等等。 我看到每个陶瓷电容器的值都是100pF。 这是一个错误、或者您希望我为您进行这些计算。 请通读数据表以查找合适的值或使用 WEBENCH 切换到器件以提供帮助。

    Sam