This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:发出"Reset"(0x0041)命令后、哪些寄存器会被复位?-特定

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848334/bq20z80-what-registers-get-reset-when-the-reset-0x0041-command-is-issued---specific

器件型号:bq20z80

 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/846276的后续操作

是否可以提供已清除的 SBS 寄存器和未通过 RESET 命令清除的 SBS 寄存器的列表?

我之所以提出这一要求、是因为有许多寄存器看起来不会被清除、例如:

 

         -周期计数

-         最大误差

-         具有故障状态故障警报的寄存器

-         运行状态寄存器

-         测量寄存器:温度、电压和电流

 

发出 RESET 命令时、是否存在有关哪些寄存器可进行复位以及哪些寄存器不能进行复位的通用规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林赛、

    初始化时从 df 中未填充的任何寄存器都将被清除。 例如 DOD、IT 状态标志、保护等 从 df 填充的寄存器将在初始化后保留其值。