This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:9节电池配置?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779853/bq33100-9-series-cell-configuration

器件型号:BQ33100

尊敬的 TI 电源管理:

我想用最多9个串联的超级电容器来做 bq33100、但我找不到任何参考设计、请向我们分享原理图和应用如何应用到9个串联超级电容器。

我在注释中看到他们说使用模式堆栈、但没有示例。

谢谢、 此致、

Michael WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    首先、通过设置 DF:Configuration:Registers:Operation Cfg 寄存器中的 STACK 位、将器件设置为 Stack 模式。

    使用堆栈模式时、必须小心确保 IC 引脚3 (VC1)、4 (VC2)、5 (VC3)、6 (VC4)和7 (SRP)被正确端接。 您必须确保任意两个相邻信号之间的差分电压不超过8V。这可以通过一组两个或更多高值电阻器来实现、具体取决于应用中的最大堆叠电压。

    MΩ、如果使用9S 堆栈、最大电压为24V、则可以排列一串由四个1M Ω 电阻组成的串、其中高侧连接到引脚3 (VC1)、底部连接到接地。 18V 抽头 µF 连接到引脚4 (VC2)、并将一个0.1 μ F 电容器接地。 µF、12V 抽头将连接到引脚5 (VC3)、6V 抽头连接到引脚6 (VC4)–每个引脚都有一个0.1 μ F 的电容接地。

    电容 µF 的顶部由引脚3 (VC1)测量、使用1K 串联电阻器和从引脚3接地的0.1 μ F 电容。 电容堆栈的低侧应以 bq33100引脚19上的模拟接地为基准。 在堆栈模式下、VC5和 VC5BAL 引脚未使用、应连接到 VSS。

    有关堆栈模式超级电容器连接的更多信息、请参阅本指南的第1.2节: www.ti.com/.../slua751.pdf 和数据表的第8.1.1.5节: www.ti.com/.../bq33100.pdf

    此致、
    Bryan Kahler