This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:数据表的拼写错误?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848069/tps65910-typo-of-datasheet

器件型号:TPS65910

您好!

我们使用的是 TPS65910A3、对数据表有疑问。

查看 TPS65910A3产品说明书(SWCS046U)第16页
"5.7 I2C 接口和控制信号"。
我想知道每个参数的最大值、
但是、似乎"unit"被写入"Max"列。
是否是数据表的拼写错误?

我检查了 I2C 规范文档并比较了的值
数据表中的每个参数。
我想这是拼写错误、数据表应如下所示:

如果我的猜测是正确的、数据表将何时更新?
您能告诉我们时间表吗?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G.F.

    您的理解是正确的:最小最大单位是此表标题的正确文本。

    数据表每页底部都有一个标有"留下文档反馈"的链接。

    您可以使用此链接正式提交要更正的错误。

    感谢您找到排印错误并告诉我们:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。
    我明白了。 我从数据表中的链接发送反馈。

    此致、
    G.F.