This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225:VIN VCC 通过电感器进行分离

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848348/tps54225-vin-vcc-separate-with-a-inductor

器件型号:TPS54225

您好、先生、

我的客户正在使用 TPS54225、他们担心 VIN 噪声会影响 VCC、因此他们添加了一个电感器来隔离。

下面是我的问题。

1、TPS54225是否需要分离 VIN/VCC?

2、如果将它们分开、我认为主电流应该流经 VIN、所以我们应该在 VIN 上放大电容、在 VCC 上放0.1uF 电容、对吧?

如果 Q2为是、由于 VIN 位于引脚13上、VCC 位于引脚14上、因此实际很难将宽迹线路由到 VIN、为什么我们没有在引脚13上放置 VIN (主电流引脚)?

谢谢、

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    实际上、它不需要分离 VIN/VCC 引脚、它们可以连接在一起、请将输入电容靠近 VIN/VCC 引脚放置。