This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54612-Q1:ESD 额定值

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779600/tps54612-q1-esd-rating

器件型号:TPS54612-Q1

TPS54612QPWPRQ1、TPS54614QPWPRQ1和 TPS54615QPWPRQ1的 ESD 额定值是多少? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mihir、

    这些器件很旧。 ESD 额定值"可能"为2kV HBM。 如果我找到任何其他信息、我将发布它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    我与销售机会设计人员进行了核对。  他说2kV HBM 是正确的。