This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:ISETA=0V 时的占空比

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846044/lm5170-q1-duty-cycle-when-iseta-0v

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我们设置 ISETA=GND、预期占空比为0%且无开关、但我们可以看到 LO 引脚上用于驱动 MOSFET 的短毛刺脉冲。

我想占空比不是0%、但它变成了非常小的占空比。 LM5170的这种可想象运行方式吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    负责该部件的工程师目前不在办公室。 他将在28日的一周前回来。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第28周为两周。 有人可以支持这一点吗?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    正如您在对另一篇帖子的回复中所提到的、我目前正在出差、我的回复可能会延迟。

    您所指的是什么模式、降压模式或升压模式?  如果是升压模式、您会看到的是由 GM 放大器的内部失调电压(几 mV)引起的。  解决方案是添加如下所示的电荷泵电路、这有助于克服 gm 失调电压并在升压模式下实现无负载调节。  

    e2e.ti.com/.../Boost-No-Load-Regulation-Solution.pdf

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao-San、

    我认为电荷泵是负偏置电路。 当 SW1或 SW2节点为开关时、负偏置轨将约为-1.3V、这会将 ISEA 电压设置为低于0V。 这可以消除 GM 失调电压。 我的理解是否正确?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    是的、您答对了。

    此致、

    Youhao Xi