This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:询问 TPS22915泄漏电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779048/tps22915-asking-for-the-tps22915-leakage-current

器件型号:TPS22915

大家好、

客户原理图如下所示。 但是、它们在 ON 引脚上会产生大约0.4A 的泄漏电流。

您能否查看原理图并提供意见?

原理图

电流测量的方框图

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    感谢您与 E2E 联系!

    器件的接通/ GND 路径不应用于内部偏置电压。 您能否将47kΩ Ω 电阻器从 GND 引脚移动到 ON 引脚?

    我在第二个文件中也看不到从器件 GND 到系统 GND 的 μ 1KΩ。 这是否仍然存在?

    还有一些其他问题:
    1) 1)更换设备是否可以防止出现此问题?
    2) 2)下游负载是多少? 工作条件是什么?
    3) 3)您能否分享任何示波器快照?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    感谢您的回复。
    对于问题1、您是否要更换新的 TPS22915来验证此问题?
    对于问题3、您希望看到哪种波形?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SSH、

    正确、您能否尝试更换新的 TPS22915来验证问题?

    任何显示启动行为/开启行为的波形都将有所帮助。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    客户希望在负载开关 GND 引脚上添加1千欧姆电阻,这适用于应用吗?
    txn.box.com/.../gt78ycgqgixgdtqpujqvyedi0tba50oo


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SSH、

    1kΩ Ω 电阻器可以添加到 GND 路径、但我对添加1k 到 GND 路径的目的很好奇。 您能评论一下添加此电阻器的目的吗?

    谢谢、
    黄亚瑟