This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:低电压输入的权变措施

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846415/bq76pl536a-workaround-for-low-voltage-input

器件型号:BQ76PL536A

您好!

如果在 Vbat 中添加升压转换器以在小于7.2V 的电压下使用3节串联锂离子电池的 BQ76PL536A、是否存在任何问题?
此外,如果可以添加升压转换器,您能否告诉我升压转换器的合理解决方案?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是的、您可以添加升压转换器、但我会担心噪声。

    我没有看到有人添加升压转换器、但我现在不明白为什么。


    如果您正在寻找较低的电压输入、则可以查看 bq79606。 这也是具有较低输入电压的6节电池解决方案。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我将结束这一轮的学习、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger San、

    很抱歉耽误你的时间。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤