请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A 您好!
如果在 Vbat 中添加升压转换器以在小于7.2V 的电压下使用3节串联锂离子电池的 BQ76PL536A、是否存在任何问题?
此外,如果可以添加升压转换器,您能否告诉我升压转换器的合理解决方案?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果在 Vbat 中添加升压转换器以在小于7.2V 的电压下使用3节串联锂离子电池的 BQ76PL536A、是否存在任何问题?
此外,如果可以添加升压转换器,您能否告诉我升压转换器的合理解决方案?
此致、
加藤