This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:功能安全 IEC60730认证

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1, BQ76PL536, BQ79606A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847521/bq76pl536a-q1-functional-safety-iec60730-certification

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536BQ79606A-Q1

您好!

客户支持建议我在此处发布查询。  

我们正在尝试通过 IEC60730认证使用 BQ76PL536A-Q1构建锂离子安全系统。

负责认证的公司坚持认为器件包含固件、必须根据 IEC60730对其进行评估。

我们正在寻找

A. BQ76PL536A-Q1 不包含固件的证据。  

b.器件具有的任何功能安全文档/证书。

由于这是电流 BMS 的附加系统、因此我们不会将该器件与主机 MCU 配合使用、而是将其用作驱动单独保护环路的 OV/UV/OT 的独立保护器。

我们知道、器件不包含固件或内部 MCU、但遗憾的是、认证专家坚持认为、没有 TI 的详细信息、他们就无法认证该产品。

我确信其他客户也尝试对其电池进行认证、他们是如何进行认证的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    bq76pl536不包含 CPU、程序计数器或程序指令存储器。 它不是执行软件程序代码的可编程器件。

    bq76pl536包含8个 EPROM 8位寄存器、用于设置以下内部配置设置

    - ADC 转换时间、参考源、电池节数

    -禁用 SPI CRC

    -过压阈值和检测时序

    欠压阈值和检测时序

    -过热阈值和检测时序

    EPROM 的编程在系统制造过程中进行。 当 IC 加电或复位时、EPROM 位值将被传输到数字逻辑寄存器中、并且在程序执行期间不会发生变化。 希望这有助于澄清证据。 对于功能安全文档、我们不为此器件提供任何此类文档。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    非常感谢您的回答。 很高兴得到这种确认、希望这对认证人员来说已经足够了。  

    作为替代方案、 BQ79606A-Q1上的保护器是否 相同? 该器件上的二级保护是否可以在没有主机控制器的情况下运行? 我只是问、因为该器件具有 ASIL-D 认证、如果使用较简单的536找不到分辨率、则可能是一种出路。

    再次感谢、

    Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    bq79606A-Q1器件在不包含固件方面类似、但具有更高级的功能安全特性、我们提供文档(安全手册已在线)以满足您的标准。OV/UV 功能的比较器可以在没有主机持续控制的情况下运行、 但是、为了实际看到故障、主机在看到故障后需要采取进一步的措施。由于原始问题已解决、我将关闭此主题、如果您有进一步的问题、请打开新主题、以免在随机播放中丢失。

    此致、

    泰勒