This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:噪声抑制

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779014/lm5161-q1-noise-suppression

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们尝试降低其电路板上的辐射噪声。 它们将小电容放置在初级和次级变压器上、然后降低噪声。 因此、他们计划添加小型电容器。 这种用法是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    不建议放置此类电容器。 建议在整流二极管上(并联)放置 RC 缓冲器。 从5.1欧姆和100pF 的值开始、增加电容、例如150pF、以进一步降低噪声。 请注意、随着您增大电容、电阻器中的损耗将增大。

    此外、您还可以尝试在次级接地和初级接地之间放置一个 Y 电容器。 每个接地端尝试1nF。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 电容器可能会造成哪种不良影响?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teteo、



    电容器连接到的节点是高 dV/DT 节点。 在这里放置一个电容器将导致更高的瞬时峰值电流消耗、因为 VSW (秒)转换、这些电流也会反射到初级侧、并可能影响负载调节性能。 在这里放置一个电容器也会导致过多的 VSW (在次级侧)振铃。 放置缓冲器是一种更好的方法、因为它将抑制振铃、从而降低噪声、而不会产生上述影响。

    希望这对您有所帮助?