This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:VIN 和 VBIAS 关于 TPS22959

Guru**** 2511365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779611/tps22959-vin-and-vbias-about-tps22959

器件型号:TPS22959

你(们)好

请允许我向您询问有关 TPS22959的两个问题。

・如果 VBIAS 在 VIN=0V 时输入电压、是否存在任何问题?
・我认为 TPS2295.2的建议工作电压为 VIN≦VBIAS。
   除了  VIN≦VBIAS 之外、VIN 和 VBIAS 之间的启动是否有限制?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面找到您的问题的答案:

    ・如果 VBIAS 在 VIN=0V 时输入电压、是否存在任何问题?
    [AH]:如果 EN/ON 为高电平、同时 VBIAS 为高电平且 VIN = 0V、则 VOUT 将跟随 VIN 并输出0V。 在这种情况下、如果 VIN 上升到电压、则 VOUT 将跟随 VIN 上的电压。
    ・ 我认为 TPS2295.2的建议工作电压为 VIN≦VBIAS。
       除了  VIN≦VBIAS 之外、VIN 和 VBIAS 之间的启动是否有限制?
    [AH]:通常建议在启用 EN/ON 之前存在 VBIAS 和 VIN。 如上所述、如果存在该条件、VIN 将遵循 VOUT。 否则、对启动没有有关 VIN 和 VBIAS 的限制。
    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄三你好

    感谢你的答复。
    请允许我确认您的情况。
    如果我在输入 VBIAS 电压且 VIN=0V 时将 EN/ON 从低电平更改为高电平、
    对于 VBIAS 和 VIN 的启动没有限制。
    这种理解是否正确?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:  

    在这种情况下、如果在 VBIAS 为高电平时将 EN/ON 从低电平更改为高电平、则 VOUT 将跟随 VIN 上的任何电压。 例如、如果 VIN = 0V、而 VBIAS = 3.3V、并且 EN/ON 从低电平变为高电平、则 VOUT 上的电压将为0V。

    谢谢、

    黄亚瑟