This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:设计审查

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848154/tps56628-design-review

器件型号:TPS56628

您好!

如数据表中所述、PG 电阻器值连接在 PG 和 VREG5之间、需要介于25kΩ Ω 至150kΩ Ω 之间。 因此、无论输入和输出电压如何、都可以选择任何电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是指 RPG、这不是相对于 Vin/Vout 值的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

      正如 Yuchang 提到的、RPG 值不依赖于 Vin/Vout。 数据表中指定了 PG 引脚上的灌电流。 TPS56628的最小电流为2mA。 这意味着、当 RPG 引脚被拉低且2mA 的电流被拉过时、RPG 电阻器上的电压将下降以提供一个良好的逻辑"零"。 如果您使用了1k Ω 的 RPG 电阻器、这意味着压降将为2V。 因此、当 RPG 引脚连接在 VREG5和 PG 之间时、PG 引脚上的电压将为~3V (电阻器上的压降为2V)-这不是您所需的逻辑低电平。 10k 电阻器可以正常工作。 现在、如果您不断将电阻增大到兆欧姆、那么当引脚被拉高时、RPG 和内部晶体管可能会形成电阻分压器网络、从而给出一周的"一周"。 因此、您必须谨慎处理您可能想要达到的高电平。

    数据表显示了一个100k RPG 电阻器、该电阻器工作正常。

    此致、

    Gerold