请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56628 您好!
如数据表中所述、PG 电阻器值连接在 PG 和 VREG5之间、需要介于25kΩ Ω 至150kΩ Ω 之间。 因此、无论输入和输出电压如何、都可以选择任何电阻值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI Shiftali、
正如 Yuchang 提到的、RPG 值不依赖于 Vin/Vout。 数据表中指定了 PG 引脚上的灌电流。 TPS56628的最小电流为2mA。 这意味着、当 RPG 引脚被拉低且2mA 的电流被拉过时、RPG 电阻器上的电压将下降以提供一个良好的逻辑"零"。 如果您使用了1k Ω 的 RPG 电阻器、这意味着压降将为2V。 因此、当 RPG 引脚连接在 VREG5和 PG 之间时、PG 引脚上的电压将为~3V (电阻器上的压降为2V)-这不是您所需的逻辑低电平。 10k 电阻器可以正常工作。 现在、如果您不断将电阻增大到兆欧姆、那么当引脚被拉高时、RPG 和内部晶体管可能会形成电阻分压器网络、从而给出一周的"一周"。 因此、您必须谨慎处理您可能想要达到的高电平。
数据表显示了一个100k RPG 电阻器、该电阻器工作正常。
此致、
Gerold