This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EMB1499

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846024/emb1499q-emb1499

器件型号:EMB1499Q

你(们)好

我将 EMB1499和 EMB1428用于具有3.3V 电池电压的48V 电池组解决方案。 但是、我在变压器中遇到过发热问题、您能不能建议在变压器中产生发热的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是 EM1402 EVM 还是您自己的设计?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们使用自己的设计、但参考 来自 EMB1402 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们以前没有看到过这个问题。 我建议查看 EMB1499Q 数据表的"应用提示"部分、因为其中包含有关如何选择每个组件值的建议和说明:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/emb1499q.pdf 

    此致、

    Leslie