This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612用于升压 SR MOSFET 驱动器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779522/ucc24612-ucc24612-used-to-boost-sr-mosfet-driver

器件型号:UCC24612

嗨、大家好

我们的客户希望使用 UCC24612来驱动升压高侧 FET。 在这里、我们只需将升压二极管更改为 MOSFET、即可降低 Rdson 的功率损耗。  

48Vin - 80Vout / 20A;那么、我们是否有一些应用体验? 我认为,有两点需要考虑:

1、VCC 电压 UCC24612仅支持24V、对于80V 系统、我们需要在我们的电压范围内使用隔离式电源;

2.对于 TM 模式、因为电流 可能会单独变为0。 我们不介意。 但对于 CCM 模式、UCC24614能否单独关闭? 因此、UCC24612可以在无反向电流情况下关闭、对吧? 还是只需要 VDS 电压即可打开和关闭? VDS>阈值,打开。 和<threshold, turn off?

如果它可以单独关闭、 20A 反向电流是否会对我们的器件产生一些通道? 这里没有反向电流问题?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、我们没有在这些应用中使用 UCC24612。 请绘制一个草图电路、我们可以帮助审阅并提供我们的意见。
    2. UCC24612可用于开关频率不超过100kHz 的 CCM 模式。 否则、其相关的开关损耗将过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、除了100kHz 的高开关损耗之外、还有其他风险吗? 我的问题:在这里、电流大约为20A、将会出现非常高的反向恢复电流、对吧? 因此、我们的 UCC24612可以处理此电平电流以有效地关断?μ A
    谢谢
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC24612将按规定工作以将其关闭。 要处理20A 电流、需要确定合适的 MOSFET、然后需要确定 UCC24612是否具有足够的能力来驱动 MOSFET。 将会出现相关损耗、但当 Fsw < 100kHz 时、损耗应在合理范围内、这是我们的理解。 但在特定的设计情况和应用中、需要估算是否可以接受大功率损耗或较低的 Fsw 是可以接受的。