This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:用于 OTG 双角色器件的 D+/D-直通

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848222/tps2540-d-d--pass-through-for-otg-dual-role-devices

器件型号:TPS2540

TPS2540数据表在第9页的图表中显示了一个"主机感应"块、但并未描述其功能。  如果 TPS2540检测到 DM_OUT 和 DP_OUT 引脚处于器件模式状态、它是否只是打开从 IN 到 OUT 的数据开关?

如果没有、是否有其他方法使 TPS2540通过 D+和 D-信号、但不通过 OUT 引脚供电?  或者、在主机模式下、是否还有另一个产品充当 OTG 器件的 USB 充电端口电源开关控制器、而在器件模式下则充当信号直通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我不确定您的设备模式和主机模式是什么意思。 您提到的是 SDP/DCP/CDP 之间的区别吗? 您尝试从这三种模式中实现什么?

    我也不确定您将数据开关从 IN 更改为 OUT 意味着什么。 DP_IN 和 DM_IN 连接到外设、DP_OUT 和 DM_OUT 连接到主机控制器或 EC。  

    为了澄清您的最后一个问题、您需要一个能够输出 D+ D-信号但没有专用电源路径的器件? 如果您正在寻找器件、TPS251x 可能是您所需的器件。  

    谢谢、

    Emma