Other Parts Discussed in Thread: TPS2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2540 TPS2540数据表在第9页的图表中显示了一个"主机感应"块、但并未描述其功能。 如果 TPS2540检测到 DM_OUT 和 DP_OUT 引脚处于器件模式状态、它是否只是打开从 IN 到 OUT 的数据开关?
如果没有、是否有其他方法使 TPS2540通过 D+和 D-信号、但不通过 OUT 引脚供电? 或者、在主机模式下、是否还有另一个产品充当 OTG 器件的 USB 充电端口电源开关控制器、而在器件模式下则充当信号直通?