This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A84A PSRR 测试

Guru**** 2524600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848057/tps7a84a-tps7a84a-psrr-test

器件型号:TPS7A84A

当我测试 PSRR 时、有一个有趣的问题。 我们知道、最好移除输入电容、移除 TPS7A8400的输入电容。 如果将电路板直接连接到电源、Vin 上大约有26KHz 响应、这会导致输入端出现较大的电压尖峰、当负载高于0.6A 时、输出电压下降。  能不能有人告诉我如何在不添加任何会影响到受电信号的电容器或滤波器的情况下移除这种电流。

PSRR 测试需要注入输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定是什么导致您的输入电源出现尖峰。 但是、通常可以通过降低电源到电路板的电感以及降低输入电源的阻抗来改善这些电压尖峰。 我建议尽可能缩短电源的电缆长度、以降低电感。  

    以下是一份应用手册、其中讨论了如何在实验室中测量 PSRR、请参阅此链接。 在我们的实验中、我们有一个定制电路板、允许我们在直流操作点顶部注入交流测试信号。 然后、我们使用信号分析器收集不同频率下的响应。  

    http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

    我们很难在您自己的设置中远程帮助您进行测量、但如果您尝试从 PSRR 获取一些信息、请告诉我、我们可能会提供帮助。  

    此致、  
    Jason Song