This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063和 UCC28063A 之间是否还有其他变化?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28063A, UCC28064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779286/ucc28063-any-other-change-between-ucc28063-and-ucc28063a

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件:、 UCC28064A

尊敬的 Sonal - San:

UCC28063和 UCC28063A 之间是否还有其他变化?

只是您之前提到过吗?

我的客户希望严格了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此事转发给区域以寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San Hiroshi、您好!

    正如我们先前在所附帖子中讨论的那样。

    UCC28063A 是 UCC28063的错误修复、其中解决了 TSET 和 CS 引脚的布局灵敏度问题、以避免错误的故障检测。

    UCC28063A 已禁用 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测功能。

    您的客户是否面临 UCC28063A 实施方面的问题?

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonal - San、

    谢谢你。

    我的客户选择了 UCC28063A。

    它们不需要突发模式、因此未选择 UCC28064A。