请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 您好!
客户使用 bq2980作为电池保护、现在面临问题。 连接 bq2980和电池、测量电池组电压为0V。 MOSFET 关闭。
我们想知道如何在加电时打开 FET? 它是外部 FET 加电时的状态。 在什么情况下会导通 FET?
您是否有 bq2980的启动序列? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.