This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI XCZU19EG 参考设计。

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779836/ti-xczu19eg-ref-design

主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MCTPS53647

您好、先生、

TI 是否有 Xilinx XCZU19EG 参考设计?

或者是否有任何建议用于 具有 PMBus 解决方案的 VCCINT 0.85V @80A?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    TI 确实拥有该特定 FPGA 的参考设计。 如果您访问 我们的处理器电源门户 、您可以选择 Xilinx 和您想要使用的特定 SKU 进行设计。 然后、将链接我们推荐的器件列表以及任何参考设计。

    对于 XCZU19EG、您提到我们的门户仅列出了20Amath VCCINT 轨。 但是、对于具有 PMBus 的80A、我建议使用具有 CSD95490Q5MC 功率级的 TPS53647控制器。 在三相配置中、您将能够满足 Xilinx 的所有规格。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen