This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:关于 BQ25601D 充电 IC 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848331/bq25601d-about-bq25601d-charging-ic-problem

器件型号:BQ25601D

BQ25601D 充电 IC 问题
 BQ25601D 充电 IC 的 USB (D+/D-)接口的主要功能。
2. 如果是 BQ25601D D+/d-suspension、有哪些隐藏危险?  在插入计算机 USB 进行充电时、它是否可以正常使用?
 BQ25601D I2C 的主要功能是什么?
4. 充电电流和截止电流是否由 I2C 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25601D 充电 IC 问题
     BQ25601D 充电 IC 的 USB (D+/D-)接口的主要功能。
    2. 如果是 BQ25601D D+/d-suspension、有哪些隐藏危险?  在插入计算机 USB 进行充电时、它是否可以正常使用?
     BQ25601D I2C 的主要功能是什么?
    4. 充电电流和截止电流是否由 I2C 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+/D- 的主要功能是将适配器标识为标准或非标准 USB 适配器。 这样做会根据适配器应该能够提供的最大功率来配置输入电流限制。 数据表的第9.3.3.1节对此进行了讨论。

    2.  如果检测到适配器未知、则输入电流限制设置为0.5A。这在数据表的第9.3.3.1节中进行了讨论。 如果您覆盖 D+/D-设置的输入电流限制、超出适配器可提供的范围、则可能导致适配器崩溃。  

    数据表的第9.7节介绍了所有可能的 I2C 配置。 主要特性包括但不限于可编程输入电流限制、VINDPM、BATFET 控制、CE 和 OTG。

    4、按照数据表第9.7.1节的说明、在 REG00[4:0]上对充电电流进行编程、范围为100mA 至3.2A。 按照数据表的第9.7.4节所述、在 REG03[3:0]上对端接电流进行编程。

       谢谢、

    Ricardo