This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302 HV

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779765/ucc256302-ucc256302-hv

器件型号:UCC256302

你(们)好,先生

目前、具有 PFC 的1000W 预研究项目对待机功能非常有用。 UCC25630电源由待机供电、PFC 芯片也由待机供电。
UCC25630芯片本身由高压 HV 引脚供电。 问题在于高压输入不需要待机电源、也不需要 PFC 操作。 LLC 直接工作。
 我们想知道、如果您不使用 HV 引脚电源、请断开 HV 引脚、直接从待机状态到 VCC 引脚15V 电压、UCC256302是否可以正常工作? 它会带来其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren

    UCC25630x 是一个包含4个器件 的系列、请参阅我们在 www.ti.com/.../slyt728.pdf 上的选择指南、了解每个器件之间的差异。

    UCC256302 HV 引脚执行您在外部尝试执行的操作。 如果您只是利用 UCC256302的功能、就更容易了、而不是添加会增加复杂性和成本的外部电路。 UCC256302在 HV 引脚上具有内部 HV 启动 JFET。 该内部启动电路的工作方式是 JFET 通常处于导通状态、因此当首次在 HV 引脚上施加电压时、它充当为 VCC 充电的电流源。 一旦 UCC256302开始开关并且辅助绕组提供偏置电源、JFET 就会关闭。 这会有效地将高电压输入与低电压断开、我相信您会要求在外部执行该操作。

    此致、
    Eric