请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 你(们)好,先生
目前、具有 PFC 的1000W 预研究项目对待机功能非常有用。 UCC25630电源由待机供电、PFC 芯片也由待机供电。
UCC25630芯片本身由高压 HV 引脚供电。 问题在于高压输入不需要待机电源、也不需要 PFC 操作。 LLC 直接工作。
, 我们想知道、如果您不使用 HV 引脚电源、请断开 HV 引脚、直接从待机状态到 VCC 引脚15V 电压、UCC256302是否可以正常工作? 它会带来其他问题吗?