This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:DCR01是否仍然是适用于新项目的有效解决方案?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, UCC24610, DCR012403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846604/dcr010503-is-dcr01-still-a-valid-solution-for-new-projects

器件型号:DCR010503
主题中讨论的其他器件:LM5020UCC24610DCR012403

您好!


所需绝缘:>500V 直流/交流 RMS

DCR01系列适合客户使用、我想问您是否可以在新项目中使用寿命、可能的话、我想问您一个新项目中可用的替代建议。

它应与 Δ-Σ ADC 和由 LM5020 + UCC24610组成的电源一起用于温度控制器
非常感谢、
Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    查看 TI 参数搜索表、您的应用可以将搜索范围缩小到 DCR012403隔离式直流/直流转换器。 该器件的 Vin_max 为26.4V、Iout_max 为300mA、Vout_max 为3.3V、应适合您的条件。  

    DCR01x 系列隔离式稳压电源模块应适合您的应用。 可在 数据表的第8.3.1.4节中找到隔离电压额定值。 为了使器件在预期功能下正常运行、隔离栅上的电压不得超过42.4Vrms 或60Vdc。 在您的情况下、您只能上升到26V、因此这应该是可以的。

    此外、DCR01系列电源模块已在1kV 交流下进行了一秒钟的测试。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的参与。

    客户可以使用 DCR012403、我们是否有卷带版本或纸盘1?

    客户制造需要这些封装、而不是管装。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、DCR012403仅采用管装。 卷带包装选项已停产、DigiKey 和 Mouser 仅提供管装包装。 客户制造是否可以在管装中使用这些器件、或者这是否是一个硬性停止?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    好的、感谢客户、这是一个艰难的停留。 它们只能使用卷带或托盘型号。 在卷带或托盘封装中、我们是否具有与 DCR012403类似的功能?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、您在上面我所附的屏幕截图片段中看到的是 TI 产品系列中针对隔离式电源模块提供的产品、这些产品可能满足您的26VIN/3.3VOUT/300mA 条件。  

    我知道 DigiKey 能够将兼容的部件从卷带包装转移到管装、反之亦然。 也许您可以联系 DigiKey 代表以获取有关转换过程的更多信息。

    此致、
    Jimmy