This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2651:LM2651

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2671, LM2651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779568/lm2651-lm2651

器件型号:LM2651
主题中讨论的其他器件:LM2671

LM2651的软启动输入是否可以保持浮动、如 LM2671数据表中所述? 在 LM2651数据中找不到该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    尽管 LM2651和 LM2671器件型号看起来相似、但这两款器件的功能却大相径庭。  LM2671有一个专用 SS 引脚、当 SS 引脚保持断开时、默认 SS 时间。  LM2651使用具有独特 SS 操作的双功能_SD/SS 引脚。  通常、SS 引脚电压是斜坡电压 dV/dt = CSS *ISS。  该电压斜坡出现在内部误差放大器的第二个同相输入端、以便有效的同相输入端为 VSS 和 Vref 的较低端。  输出电压跟踪 SS 斜坡电压、直至 SS 斜坡达到 Vref、此时转换器调节至 Vref 电压。  LM2651可将_SD/SS 引脚充电至高于 SD 阈值、然后 SS 电压控制转换器的电流限制。  随着_SD/SS 电压斜升、电流限制从0A 逐渐增加。  因此、LM2651需要一个受控斜坡电压和 SS 电容器。  数据表第8.2.2.5节详细介绍了此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您提供更多详细信息。 如果 SS 引脚保持悬空、例如电容器出现故障(断开)、这是否会阻止 LM2651将该输入升高到0.6V 的 SD 阈值、并且转换器不会启动? 这与 LM2671不同、LM2671具有默认电路、可在引脚悬空或其电容器发生故障时完成启动过程的这一部分、对吧? 再次感谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitch、

    我没有亲自试用过它,但我希望会发生这种情况。 在没有 SS 电容器的情况下、SS 引脚应快速上拉至内部2V 电压轨。 当_SD/SS 引脚电压高于0.6V 时、器件被启用、当电压高于1.3V 时、电流限制与电压成正比。 使用电容器进行线性电压斜坡是允许电流限制(以及占空比和输出电压)以受控方式增加的因素。 在没有电容器的情况下、器件将在电流限制设置为最大值的情况下立即启用。 输出电压应快速增加、并且很可能超出预期的调节点、可能达到接近输入电压。 最终、控制环路会将输出恢复到调节状态。 显然、在启动时不需要这种行为。