This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:是否可以设置两个独立的 TPS40428来实现电流共享平衡?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779797/tps40428-is-it-possible-to-set-two-independent-tps40428-to-achieve-current-sharing-balance

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:TPS2412

尊敬的 TI:

我们在5VA 和5VB VR 解决方案中使用了两个 TPS40428、该设计需要冗余功能、因此我们还添加了两个 TPS2412用于 ORing 控制、但由于 PCB 空间限制、该设计中没有有源电流共享电路。

然后、由于电流共享不良、P5VA 的 Oring 门在空载或轻载条件下保持低电平状态、仅启用 P5VB ORing。

如果我们在 P5VB 电源轨上执行内部短路、P5V (OringFET 之后)将降至约4.3V (5V-oringFET VF)、因为 P5VA ORing 栅极需要约3~6ms 的斜升时间来启用 OringFET。

我们认为根本原因是没有有源电流共享电路来调节两个具有非常接近的输出电压的 VR 输出。

我们从数据表中读取并知道 TPS40428可设置为四相配置、因此我们想问是否可以设置 两个独立的 TPS40428来实现电流共享平衡?

如2PH + 2PH、具有独立的输出电压反馈并将四个 ISH 信号连接在一起。 如果不能按这种方式设置、我们的案例是否有任何推荐的解决方案?

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    无法通过独立的输出电压反馈实现2PH + 2PH、并将四个 ISH 信号连接在一起。
    您能否提交新帖子并询问 ORing GATE (TPS2412)是否可以快速打开?
    3-6ms 的时间非常长。

    谢谢