This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM5728:AM5728电源解决方案-肖特基二极管

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779628/webench-tools-am5728-am5728-power-solution---schotky-diode

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPS54531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


否则、我使用的是 AM5728参考设计电源解决方案、但我使用的是12V 至24V 输入电压、而不是12V 直流输入。 最大24V。

我已经根据更高的24V 电压更改了电容器等、但 TPS54531D 肖特基二极管的情况如何。 使用 SK54AFL-TP 作为参考时是否仍然安全 设计? 组件基准为 D1、D2和 D24。

即使所有 TPS54531组件的电流与参考设计中的电流完全相同、仿真也会提供更大的二极管。 无论如何、我根本找不到 webench 工具中的 SK54AFL。

我将 SK54AFL 与 b540C-ftdict 封装版本进行比较、这是 webench 建议的、值相同。 封装尺寸更小。 那么、我想 SK54AFL 可以使用吗? 或者、何时选择更大的封装是否存在电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将研究您的请求、并在明天向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、您可以使用 SK54AFL。

    肖恩