This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514:检测时间长的问题

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846011/tps2514-issue-with-the-long-detection-time

器件型号:TPS2514

您好!

在 USB 电池充电1.2认证期间、我们遇到了一些 TPS2514DBVR 问题。

我们的实施非常简单(“TPS2514原理图 diagram.jpg””)。

我们面临2个主要问题:

a) USB 电池充电1.2合规性计划中的“8.3 DCP 握手测试”失败。 根据认证单元的波形(文件“8.3 DCP 握手测试(来自 CU).jpg”)和工作台测试,我们看到控制器在检测 D+线路上的0.6V 和驱动 D-线路上的0.6V 之间花费了太多的时间。 根据电池充电规范中的要求、此时间(TVDMSRC_EN)不能超过20ms。 我们测量的时间大约为137ms。 客户认为问题出在 TPS2514的自动检测模块中,该模块需要太多的时间才能从分频器模式切换到 D+/D-模式。

b)“8.4 DCP 电阻和电容测试”也由于同样的原因而失败(文件“8.4 DCP 电阻和电容测试(来自 CU).jpg”)。 测试过程仅提供21ms (TVDMSRC_EN)来仿真连接的功率器件。 因此、客户认为 TPS2514仍处于分压器模式、可防止进一步测量(D+/D-之间的电阻、数据线的泄漏和电容)。

您可以交给我吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

 e2e.ti.com/.../USB-Switch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    您能否提供更多的放大图并对测试开始的位置和检测时间不符合要求的位置进行注释? 对于8.3、我无法判断您在哪里获得137ms、并且无法确定每次测试的开始和失败位置。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然:

    当我们使 TPS2514将其模式从分频器模式(启动时默认设置)更改为短路模式时、它会显示一个事件。

    它从 D+线路连接到0.6V 开始、当 D-上的电压降至相同值时结束。

    该周期等于137ms。 它被称为 TVDMSRC_EN、根据电池充电规范、最大值应为20ms。

    非常感谢您的帮助

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    您是否能够在 EVM 上复制结果?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、但附加了实施、看不到任何具体差异...

    此外、我们既没有 BW、也没有用于测试 EVM 的实验...

    最重要的是、我坐在德国、这是波兰的客户

    希望很快能听到您的声音

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    再看一下原理图、您将 DP 和 DM 连接到 P501中的错误引脚、这将导致检测时间出现问题。  

    DP 应连接到 D+

    DM 应连接到 D-

    我认为这应该可以解决您的计时问题。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    设计已根据数据表进行(参见图 16)、因为这是一个5W USB 充电器。

    尽管如此,我们测试了建议的联系(10W,图17):不幸的是,结果是一样的。

    有什么建议吗?

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    您是否在尝试多个设备时遇到过此问题? 或者您是否仅测试了一个芯片?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    在深入研究并与我们的设计人员之一交谈后、TPS2514的最初用途是使用壁式适配器为不一定符合标准的各种器件充电。 这意味着对器件执行合规性测试将失败。 虽然它不是 USB 兼容的充电器、但它确实支持兼容的充电方案。 我希望这能澄清你的问题。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    谢谢、这对我们有所帮助。

    最后一个问题:TPS254x 是否可以做到这一点(即符合 USB 电池充电1.2标准)?

    如果不是、正确的部件是什么(与 CPC 门户上提供的电流滤波选项非常重要)?

    但斯克很多  

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    TPS254x 具有兼容模式。 但是、它还具有 TPS2514具有的模式、DCP 自动和 DCP 分频器1、这些模式无法符合标准。 如果您将 TPS254x 保持在 DCP 自动模式或分频器1之外的模式、它将通过合规性测试。 DCP 自动和分频器1支持不兼容的充电方案、因此不符合合规性。  

    谢谢、

    Emma