This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:D 类放大器

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779789/lmg5200-class-d-amp

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG1210

大家好、

我们是否有任何与构建能够以大约10MHz 的频率进行开关的 D 类放大器相关的配套资料? 可能基于 LMG5200或 LMG1210?

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    感谢您的提问。 但是、对于 LMG5200或 LMG1210、目前我们没有任何特定的 D 类配套资料。 但是、我们确实有很多关于这两种器件的高频设计的配套资料。 请查看我们的产品文件夹以查找它们、并告诉我我们是否可以提供任何帮助。

    谢谢、此致、