This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:使用 SYNC 输入与外部时钟同步

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779116/lmz23610-synchronising-to-an-external-clock-using-the-sync-input

器件型号:LMZ23610

您好!

我在负输出模式下采用 LMZ23610配置、可在6A 最大电流下从12V 输入产生-6V 电压。

但是、我的问题是一般性的、涉及同步输入的使用。 我希望稳压器首先启动并生成输出电压。

然后、在此开始后、驱动 SYNC 输入以将开关同步到我的应用电路、从而实现低噪声运行。

建议使用哪种方法来实现此目的? 数据表规定、SYNC 输入必须接地小于1.5K 欧姆才能选择内部时钟。 什么是电压阈值? 这在设计电路时会更有用。

我知道在将稳压器用于负输出时需要对 SYNC 输入进行电平转换、但这并不是问题的重要部分。

提前感谢。

谢谢 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    SYNC 引脚的典型输入电压阈值为1.4V、但建议通过1.5K 欧姆电阻器将阈值过驱动2倍(例如、VSYNC=3.3V)。 之后、dc-dc 的开关频率将基于您首选的外部频率设置。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速回复。

    我已经使用3V3稳压器和光耦合器实现了一个电路。 光耦合器中的输出晶体管级在3V3和0V 之间切换 SYNC 输入。

    在负模式下运行时、光耦合器本身会进行电平转换、以在标准逻辑电平和 LMZ23610的移位输入之间进行转换。

    再次感谢、为 Pete 加油打气