This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:具有28节电池主动电池平衡功能的硬件/软件设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848085/em1402evm-hw-sw-setup-with-active-cell-balancing-for-28-cell

器件型号:EM1402EVM

您好!

客户计划使用 EM1402EVM 进行评估、从而为28节(14节 x 2)系统实现主动电池平衡。 因此、他们希望知道要实现它的硬件和软件设置是什么类型。

 

EM1402 EVM 支持16节电池 x 1块电路板。 因此、对于28节电池平衡、两块电路板足够吗?

每个板都可以是级联连接。 对吧?

-对于28节电池的主动平衡、仅使用 EM1402EVM 无法实现任何目标、并且需要具有主机 MCU。 对吧?

-是否有任何参考软件可用于设置寄存器以进行主动电池平衡?

 

此致、

Furuya