请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A02 主题中讨论的其他器件:TPS7A03、
大家好、
我有两个问题。
------
[第1季度]
您能告诉我们1.0V 和2.8V 版本的 RTM 吗?
我知道1.8V、3.0V、3.3V 版本是“预量产”。
但是、我们需要1.0V 和2.8V 版本
[第2季度]
您能告诉我们1.0V 和2.8V 版本的样片供货时间吗?
------
此致、
隐藏