This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:如何查找和选择工业级 IC?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC28701, UCC28711, UCC28730, UCC28720, UCC28710, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847199/ucc28722-how-to-find-and-select-an-industrial-grade-ic

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: UCC28701UCC28711UCC28730UCC28720UCC28710UCC28700

大家好、

用户应查找并选择(例如开关控制器)具有工业级(无家用电器)的 IC。 有人如何从数据表信息中找到它?

汽车选件是否是问题的解决方案?

例如、哪个波纹器件型号为工业级:

UCC28722

UCC28701

UCC28711

UCC28730

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是一般性的、但现在我应该选择一个离线反激式控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、请考虑 UCC28722数据表中的以下剪贴板:

    它是否显示 UCC28722不适合工业应用?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    您提到的 UCC287XX 器件都是针对相同的温度范围而设计的。  -40至125°C

    这些较旧的 Unitrode 器件用于商用 UCC3XXXX、工业 UCC2XXXX 和军用 UCC1XXX。  但是、这些器件 专为商业和工业用途而设计。  这些器件不存在较低的 UCC387XX 商业级。

    在汽车领域、我们拥有 Q1级器件、如果存在这些器件、您将在 器件型号的末尾看到-Q1。

    我希望这能为你澄清问题。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    请参阅 UCC28722数据表第一页中的应用。 我在上一个帖子中插入了它的剪贴板。

    其中没有任何建议的工业应用。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    数据表中的应用是关于器件可在何处使用的建议。  这并不意味着这些器件不能用于其他应用。

    如果器件和应用满足您的热要求和电源要求、即使未列出、您也应该能够在工业应用中使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。

    您的声明"数据表中的应用是建议"意味着最适合这些应用。

    是否有最适合工业离线反激式控制器的解决方案(或控制器)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您尝试为反激式转换器设置的输入电压范围、输出电压、输出功率范围和环境温度是多少?

    工业电源是偏置电源、还是将为直流电机或照明应用或其他应用供电?

    您的效率要求是什么?

    我们提供了许多参考设计、可帮助您查找适合您现有应用的设计。   如果您想查找与您的应用接近的现有设计、以便您开始设计、请使用以下链接。

    此致、

    Mike

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我是否正确地说、您的"数据表中的应用是建议"这一说法意味着最适合这些应用?

    输入电压=[185 265]V 50Hz

    输出电压= 5V 1A

    环境温度=[0 70]°C

    它是一个偏置电源。

    最低效率= 60%

    请将 UCC28722或 UCC28701作为起始选择。 这些器件的替代产品是否最适合我的工业应用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    UCC28722可驱动 IGBT、更适合超高电压、适合您的应用。

    但是、UCC28701设计用于驱动 FET、也适用于您的应用。   

    它们都使用涓流充电启动。  有一个 UCC28720 5V、5W EVM 和一个 UCC28700 5V、5W 评估模块、可在85V 至265V RMS 输入下工作。  UCC28720确实有一个具有低待机功耗的内部 VDD 电容器涓流充电电路。  如果您对基于 FET 的解决方案的涓流充电启动感兴趣、可选择 UCC28710。

    您在这里有许多选择、它们都可以正常工作。  这些器件的原因是使用恒定电流(CC)恒定电压(CV)、非常适合为电池充电。  请注意、这些器件也用于静电计和高功率偏置电源(65W)。

    这些器件是为列出应用部分的客户生成的。  但是、如果说它们只能用于此应用、则不正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    我在 UCC28722的数据表中看到它驱动 BJT。

    UCC28722能否驱动 IGBT?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IGBT 可在高频下工作、并可由正常 FET 驱动器驱动。  为 FET 设计的器件将是 IGBT 的更好选择 (UCC28701)。

    此致、