This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:I2C 地址

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778818/bq25703a-i2c-address

器件型号:BQ25703A

您好!

我在 数据表中找到了 BQ25703A I2C 地址二进制文件是(1101101101_X)(DA/DB?)、但十六进制文件是 D6H、

哪一个是正确的?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    是的、这是数据表中的一个拼写错误、需要在文档的下一个修订版本中更正。

    正确的值为 D6H。 二进制表示法需要稍微修改为1101011_XB。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    明白了、感谢您的回复。