This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:如何使用 TINA-TI 执行交流扫描并获取电路波特图

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847743/lmr23625-q1-how-to-do-ac-sweep-and-get-the-bode-plot-of-the-circuit-with-tina-ti

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625

您好的支持团队:

      如果我想对 LMR23625进行交流仿真并获取波特图、我是否应该获得用于交流的特殊模型?  以下模型是否仅用于瞬态仿真? 在这种情况下、如何获取可用于交流仿真的 LMR23625模型?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    获取波特图的最佳方法是使用 WEBENCH。 您可以在 LMR23625产品页面 上找到 WEBENCH (向下滚动、在右侧)。 输入您的规格、打开设计、根据需要修改原理图、然后单击仿真(右上角)并开始波特图仿真。

    您还可以使用 Export 按钮(WEBENCH 右上角)将此模型导出到 Tina。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

          我曾尝试使用 Webench 进行波特图仿真、但  无法更改 webench 中 LMR23625C 原理图的频率。 在我的设计中、我们使用了 LMR23625CF、频率可通过外部 PWM 信号进行更改。  

           如果我从 Webench 将模型导出到 TINA、频率是否可以更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在创建设计时、您可以通过单击器件型号并从下拉菜单中选择...CF 器件来选择 LMR23625CF。 但这两个器件都能够同步到特定频率。

    您可以通过单击"User Sync Frequency"(用户同步频率)旁边的滑块更改频率(请参阅下面绿色圆圈)、然后输入您的频率。 单击"RELEASE"、原理图将在 EN_SYNC 上使用附加电路进行更新、以同步到您所需的频率。

    Sam