This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27423-Q1:输入阈值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27423-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778331/ucc27423-q1-input-threshold

器件型号:UCC27423-Q1

大家好、德州团队,

客户希望了解 UCC27423-Q1的以下参数。 请帮助提供。 谢谢!

 逻辑 1输入阈值的最大值;

2.逻辑0输入阈值的最小值。

此致、

应泽西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingzhe、

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、我是支持低侧驱动器的 AE。

    打开驱动器所需的最小输入电压是我们指定的 VIH 值、类似地、驱动器需要1V 逻辑来将驱动器状态从之前的逻辑1状态变为低电平状态。

    下图说明了这一点:

    客户计划如何使用我们的驱动程序? VIH (max)和 VIL (min)与客户尝试实现的目标有何关系?

    提前感谢您的澄清。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yingzhe、

    我没有听到您的声音、我必须假设这解决了您的问题、并将此主题标记为已解决。

    如果您有其他问题、请告知我们、我们将乐意为您提供帮助。

    此致、

    -Mamadou