This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A -按电源轨配置的序列设计

Guru**** 2535380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848337/ucd90120a-ucd90120a---sequence-design-by-rail-configuration

器件型号:UCD90120A

尊敬的 TI 团队:

我对按电源轨配置进行序列设计有疑问。 您可以在我提供的附加.XML 文件中看到相关设置。

验证之后、我的设置可以实现我所期望的正确加电序列。  P3V3 (Rail1)--> ROV_CORE (Rail2)--> 0V8_CORE (Rail3)。

但我在手动关闭 P3V3时发现启用控制存在未被检测到的行为。  ROV_CORE (Rail2)和0V8_CORE (Rail3)的使能引脚即使 P3V3 (Rail1)处于关闭状态、也仍然保持高电平。  

根据我的理解、如果之前的标准(电压阈值)不正确、使能功能将无法正常工作。

您能否帮助检查哪些设置不正确?  

谢谢。

Blake

e2e.ti.com/.../8371.UCD90120A-2.3.4.0-Address-52-Project-File_5F00_NCP1_2D00_1_5F00_PVT_5F00_R01_5F00_20190704.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件的行为基于其配置方式。 通过检查您的配置、

    没有为电源轨1设置任何故障响应。 这意味着 当检测到故障时、器件将不会采取任何操作

    2.在3.3V 电源轨的故障关断状态下、ROV_CORE 和0V8_CORE 电源轨不会被选为3V3的从电源轨。

    因此、当3V3电源轨发生 UV 故障时、器件不会采取任何措施来保护电源轨2和电源轨3。

    以满足请求。 您必须执行的操作

    1.为  电源轨1设置适当的 UV/OV 故障响应

    2.选择电源轨2和电源轨3作为电源轨1的故障关断从电源轨。

    请查看 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第4.8节

    观看有关设置故障响应 https://training.ti.com/fusion-power-designer-set-fault-response 的视频

    此致

    Yihe