This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:3.4V 选项

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848090/lp5907-3-4-v-option

器件型号:LP5907

您好!

我们的客户希望 将8个 LP5907配置为3.4V 输出电压。 他计划在测试装置应用中使用它。  

我们是否有可能向他提出要求? 如有可能、请告诉我如何处理此请求。  

提前感谢。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    虽然我们可以使用特定的输出电压进行采样、但使用 LP5907需要一些时间。 您能否向我发送一封包含应用程序需求的单独电子邮件、以便我们可以看到我们的最佳前进道路?

    谢谢、