This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:更高输入电压的 P2P 器件请求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54719, TPS53513, TPS54821, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779448/tps54719-higher-vin-p2p-part-request

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件: TPS53513TPS54821TPS54824

您好!

客户正在 其设计中使用 TPS54719。  

它们为 IC 提供4.5VDC 的输入、在某些情况下、当电路板通电或系统打开时、IC 会被烧毁

 您能否建议一个引脚兼容的替代器件来替代同一个 IC、具有12V 或更高的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、
    恐怕没有引脚2器件具有相同的输出电流额定值和更高的输入电压。 我为您提供了一些建议、如 TPS54824、TPS54821、TPS53513、请检查它们是否正常。
    另一方面、您无需更改 IC、只需在 IC 输入端放置齐纳二极管即可过滤瞬态输入电压过冲。